Inverser l'activation de sortie (Reverse Output Energize, OTO)

OTO prend en charge une sortie booléenne conformément à la négation booléenne de l’état d’une ligne de connexion.
OTO
OTO
L'inversion booléenne de l'état de la connexion gauche est affectée à la variable associée. L'état de la connexion gauche se propage à la connexion droite. La connexion droite doit être reliée au rail d'alimentation vertical droit, sauf si vous disposez de bobines parallèles, auquel cas seule la bobine supérieure doit être connectée au rail d'alimentation vertical droit.
La variable booléenne associée doit être une sortie ou définie par l’utilisateur.
Exemple OTO
Exemple OTO
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal