Examiner si ouvert (Examine If Open, XIO)

XIO prend en charge une opération booléenne entre un état de ligne de connexion et la négation booléenne d'une variable booléenne.
XIO
XIO
L'état de la ligne de connexion à droite du contact est le AND logique entre l'état de la ligne de connexion gauche et l'inversion booléenne de la valeur de la variable associée au contact.
Exemple XIO
Exemple XIO
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal