Primeros pasos con el proyecto

FactoryTalk Design Workbench
cumple las normativas IEC-61131 de programación.
Si no tiene experiencia previa con los conceptos y la programación de IEC, es recomendable que realice las tareas para compilar un proyecto Semáforo y el programa del controlador. Los temas, que le guiarán en el proceso de crear una aplicación de muestra básica, están diseñados para presentarle las generalidades de la programación IEC en el entorno de
FactoryTalk Design Workbench
.
El proyecto Semáforo es un programa de control de intersecciones de cuádruple vía que supervisa el flujo de tráfico mediante sensores de vehículos. El programa de control utiliza cuatro entradas y seis salidas basadas en sensores de automóvil ubicados en cada una de las cuatro direcciones de una intersección. Durante las horas de mayor tráfico, los semáforos cambian a verde, amarillo y rojo en las direcciones norte-sur y este-oeste. Durante las horas valle, los semáforos cambiarán a amarillo intermitente en la dirección norte-sur y a rojo intermitente en la dirección este-oeste.
Proyecto Semáforo
Imagen que muestra la intersección del proyecto Semáforo
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal