Agregar un bloque de funciones definidas por el usuario a un programa de lógica de escalera

Use los pasos para agregar el bloque de funciones definidas por el usuario Traffic_Controller_FB al Traffic_Light_Control de la unidad de organización del programa (POU).
Para agregar un bloque de funciones definidas por el usuario a un programa de lógica de escalera
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , expanda
    Programas
    y, a continuación, haga doble clic en
    Traffic_Light_Control
    para abrir el programa.
  2. En la
    Caja de herramientas
    , busque y arrastre
    Traffic_Controller_FB
    a la línea 0.
  3. Haga clic con el botón secundario en el cuadro situado junto a
    Traffic_Controller_FB
    y, a continuación, seleccione
    Nueva variable
    .
  4. En
    Nueva variable
    , escriba el nombre de la variable
    Traffic_Controller_FB_1
    , y, a continuación, seleccione
    Crear
    .
  5. En el panel
    Propiedades
    , active
    EN/ENO
    para
    Traffic_Controller_FB
    .
  6. Para guardar el proyecto, realice una de las siguientes acciones:
    • En la barra de menús, seleccione el botón Guardar.
    • En el menú
      Archivo
      , seleccione
      Guardar
      .
    El primer bloque de función que conecta directamente a la llamada de escalera es el bit de habilitación (EN) de bloque de función. Las cuatro entradas restantes del bloque de funciones son entradas "reales" que indican si un vehículo está esperando en un semáforo en rojo en cualquiera de las cuatro direcciones posibles: Norte, sur, este u oeste. Estas entradas se asignan a cuatro variables de entrada booleanas locales al bloque de función: N_CAR_SENSOR, S_CAR_SENSOR, E_CAR_SENSOR y W_CAR_SENSOR. Debe asignar cuatro entradas del controlador L70E a estas entradas del bloque de funciones.
    Para ver los nombres completos y tipos de datos de las variables que están asociadas con estas entradas y salidas, pase el cursor por encima del bloque de instrucciones para mostrar la información sobre herramientas:
    Información sobre herramientas de UDFB
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal