Crear un programa de diagrama de lógica de escalera

Siga los pasos para crear un programa de diagrama de lógica de escalera (LD) y, a continuación, cambie el nombre del programa.
Para crear un diagrama de lógica de escalera
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga clic con el botón secundario en
    Programas
    y, a continuación, seleccione
    Nuevo programa
    .
  2. En
    Nuevo programa
    , haga lo siguiente:
    1. Introduzca el nombre de programa
      Traffic_Light_Control
      .
    2. En la lista
      Tipo
      , seleccione
      Diagrama de lógica de escalera
      .
  3. Seleccione
    Crear
    .
  4. Para guardar el proyecto, realice una de las siguientes acciones:
    • En la barra de menús, seleccione el botón Guardar.
    • En el menú
      Archivo
      , seleccione
      Guardar
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal