Agregar una segunda línea de lógica de escalera

Siga estos pasos para agregar una segunda línea que incluya:
  • Una temporización activada con retraso.
  • Bifurcaciones con bobinas y variables asignadas.
Después de agregar y configurar los elementos del diagrama de lógica de escalera (Ladder Diagram, LD) que se describen en esta tarea, la línea 1 (la segunda línea) del programa funcionará de la siguiente manera:
Si la luz amarilla de los semáforos este/oeste está encendida durante al menos dos segundos, cambie las luces de los semáforos este/oeste de amarillo a rojo y las luces de los semáforos norte/sur de rojo a verde.
Para agregar una segunda línea de lógica de escalera
  1. En la
    Caja de herramientas
    , arrastre el Botón Agregar línea y colóquelo debajo de la primera línea.
  2. Si la luz amarilla este-oeste está encendida durante al menos dos segundos, cambie la luz este-oeste de amarillo a rojo y la luz de los semáforos norte-sur de rojo a verde.
  3. Agregue un XIC al comienzo de la línea 1 y asigne la variable
    EW_YELLOW_LIGHTS
    al XIC.
  4. Agregue un TON a la derecha del XIC de
    EW_YELLOW_LIGHTS
    y asigne la variable
    TON_2
    al TON.
  5. En el cuadro situado junto a
    PT
    , introduzca
    T#5s
    para una constante de tiempo de 5 segundos y, a continuación, seleccione
    Intro
    .
  6. Siga los mismos pasos para agregar los siguientes elementos de LD a la línea 1:
    Elementos de LD en línea 1
    Elemento de LD
    Ubicación
    Variable
    Tres bifurcaciones
    Derecha del bloque
    N/A
    OTU
    Primera bifurcación (superior)
    EW_YELLOW_LIGHTS
    OTL
    Segunda bifurcación
    EW_RED_LIGHTS
    OTU
    Tercera bifurcación
    NS_RED_LIGHTS
    OTL
    Cuarta bifurcación (inferior)
    NS_GREEN_LIGHTS
    La segunda línea tiene un aspecto similar a la siguiente imagen:
    Semáforo - la segunda línea
  7. Para guardar el proyecto, realice una de las siguientes acciones:
    • En la barra de menús, seleccione el botón Guardar.
    • En el menú
      Archivo
      , seleccione
      Guardar
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal