Agregar comentarios de línea

Los comentarios son opcionales para las líneas del editor de lenguaje del diagrama de lógica de escalera (Ladder Diagram, LD).
Los comentarios:
  • Se ha introducido por encima de la línea.
  • Se guardan en formato de texto enriquecido.
  • Se almacenan en el controlador.
Para agregar comentarios de línea
  1. En el editor de lenguaje de LD, haga clic con el botón secundario en una línea y, a continuación, seleccione
    Agregar comentario de línea
    .
  2. En
    Comentario de línea
    , escriba los comentarios.
  3. Seleccione
    Aceptar
    .
    CONSEJO: Para editar o eliminar el comentario de línea, haga clic con el botón secundario en la línea y, a continuación, seleccione
    Editar comentario de línea
    o
    Eliminar comentario de línea
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal