Requisitos de hardware y software
En el proyecto de ejemplo, se utiliza un controlador L70E. Puede usar un controlador L20E o L50E en su lugar.
El proyecto de ejemplo requiere los siguientes componentes de hardware y software:
- FactoryTalk Design Workbench
- Controlador de Ethernet, que es opcional
- Controlador L70E (2080-L70E-24QBB)
- Fuente de alimentación de CC de 24 voltios (2080-PS120-240 V de CA o equivalente)
- Módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2
- Módulo enchufable 2080-IF4
Entregue su opinión