Agregar contactos a la primera llamada de escalera

Use los pasos para agregar elementos de contacto de diagrama de lógica de escalera (LD) a la primera línea de la lógica de escalera y, a continuación, asigne variables a los contactos. Después de completar los pasos, la línea 0 del programa funcionará de la siguiente manera:
Si la luz roja de los semáforos de norte/sur y la luz verde de los semáforos de este/oeste están encendidas y se detecta un vehículo circulando entre el sensor norte o el sur durante cinco segundos, cambie la luz de los semáforos de este/oeste de verde a amarillo.
Para agregar contactos a la primera línea de la lógica de escalera
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en
    Traffic_Controller_FB
    para abrir el editor de lenguaje.
  2. Cree un XIC para la luz roja de los semáforos norte-sur.
    1. En la
      Caja de herramientas
      , busque y arrastre el
      XIC
      a la primera línea.
    2. En el selector de variables, seleccione
      NS_RED_LIGHTS
      y, a continuación, elija
      Seleccionar
      .
  3. Repita el paso 2 para crear un XIC para
    EW_GREEN_LIGHTS
    .
  4. Cree el XIC para el sensor de automóvil norte.
    Se crearán dos XIC, uno para el sensor de automóvil norte y otro para el sensor de automóvil sur. Los dos XIC se crean en paralelo porque hay un sensor de automóvil norte o sur.
    1. En la
      Caja de herramientas
      , arrastre el Botón Bifurcación hasta el final de la primera línea.
    2. En la
      Caja de herramientas
      , busque y arrastre
      XIC
      hasta la bifurcación superior.
    3. En el selector de variables, seleccione
      N_CAR_SENSOR
      y, a continuación, elija
      Seleccionar
      .
  5. Cree un XIC para el sensor de automóvil sur.
    1. En la
      Caja de herramientas
      , busque y arrastre el
      XIC
      hasta la bifurcación inferior.
    2. En el selector de variables, seleccione
      S_CAR_SENSOR
      y, a continuación, elija
      Seleccionar
      .
  6. Para guardar el proyecto, realice una de las siguientes acciones:
    • En la barra de menús, seleccione el botón Guardar.
    • En el menú
      Archivo
      , seleccione
      Guardar
      .
La línea tiene un aspecto similar a la siguiente imagen:
Resultado del paso
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal