Abrir el selector de variables del editor de lenguajes

Abra el selector de variables para desplazarse entre variables de diferentes ámbitos y asignar variables a los elementos de unidades de organización del programa (POU).
De forma predeterminada:
  • Al abrir el selector de variables desde el editor de lenguaje de un programa, se muestran las variables locales del programa actual.
  • Al abrir el selector de variables desde el editor de lenguaje de una función definida por el usuario o un bloque de funciones definidas por el usuario, se muestran las variables globales del proyecto.
Requisitos previos
Para abrir el selector de variables desde el editor de lenguajes
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , busque el POU y, a continuación, haga doble clic en él.
  2. En el editor de lenguajes, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga doble clic en la variable y, a continuación, seleccione Menú desplegable del selector de variables.
    • Haga clic con el botón secundario en la variable y, a continuación, seleccione
      Seleccionar variable
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal