Selector de variables

Utilice el selector de variables para administrar variables de proyectos o programas.
De forma predeterminada:
  • Al abrir el selector de variables desde el editor de lenguaje de un programa, se muestran las variables locales del programa actual.
  • Al abrir el selector de variables desde el editor de lenguaje de una función definida por el usuario o un bloque de funciones definidas por el usuario, se muestran las variables globales del proyecto.
  • Al abrir el selector de variables desde la página de configuración de un controlador
    Micro800
    , se muestran las variables globales del proyecto.
En el selector de variables:
  • Utilice rutas de navegación para desplazarse por los ámbitos de las variables.
  • En la página
    <controller-name>
    , haga doble clic en un vínculo para ver las variables de ese ámbito.
    Selector de variables -
  • Seleccione situado junto al nombre del controlador para seleccionar un ámbito y ver las variables de dicho ámbito.
    Selector de variables - Lista de ámbito
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal