Nombre de variables y nombre de alias
El nombre de alias es un parámetro opcional que define un nombre alternativo para una variable local o global. Utilice el editor de lenguaje para hacer referencia a una variable existente mediante el nombre de variable o alias.
Cuando una variable tiene asignado un alias, el nombre de la variable y el alias aparecerán en la cuadrícula de variables y en el selector de variables.
En el siguiente ejemplo:
- A la variable_IO_EM_DO_00se le asigna un aliasAlias_test00.
- A la variable_IO_EM_DO_01se le asigna el aliasAlias_test01.
Ejemplo de alias

Entregue su opinión