Asignar variables
Use el selector de variables para asignar una variable existente a un elemento de unidad de organización del programa (POU) de un programa de diagrama de lógica de escalera (LD) o diagrama de bloque de funciones (FBD).
Requisitos previos
- La POU no está vacía.
Para asignar variables
- En elOrganizador de proyectos, busque el POU y, a continuación, haga doble clic en él.
- Para abrir el selector de variables, realice una de las siguientes acciones:
- Haga doble clic en la variable y, a continuación, seleccione
. - Haga clic con el botón secundario en la variable y, a continuación, seleccioneSeleccionar variable.
- Para seleccionar una variable que asignar, realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione la variable y, a continuación, seleccioneSeleccionar.
- Haga doble clic en la variable.
Entregue su opinión