Agregar un programa a un proyecto
Use el
Organizador de proyectos
para agregar un texto estructurado (ST), diagrama de lógica de escalera (LD) o diagrama de bloque de funciones (FBD) al proyecto del controlador.Requisitos previos
- El controlador está sin conexión.
Para agregar un programa a un proyecto
- En elOrganizador de proyectos, haga clic con el botón secundario enProgramasy, a continuación, seleccioneNuevo programa.
- EnNuevo programa, escriba el nombre del programa, seleccione el tipo de programa y, a continuación, escriba la descripción según sea necesario.CONSEJO: El nombre del programa debe tener entre 1 y 128 caracteres, empezar con una letra o un carácter de subrayado, seguido de letras, números o caracteres de subrayado. El nombre del programa no puede contener caracteres de subrayado consecutivos.
- SeleccioneCrear.CONSEJO:Para cambiar el nombre de un programa, en elOrganizador de proyectos, seleccione el programa y, a continuación, en el cuadroNombredel panelPropiedades, escriba el nuevo nombre. Cambiar el programa de un usuario actualiza automáticamente todas las referencias al programa.
Entregue su opinión