Asignar variables recién creadas
Use
Nueva variable
para crear una variable y, a continuación, asígnela a un elemento de unidad de organización del programa (POU) de un programa de diagrama de lógica de escalera (LD), diagrama de bloque de funciones (FBD) o programa de texto estructurado (ST).Requisitos previos
- La POU no está vacía.
Para asignar variables recién creadas
- En elOrganizador de proyectos, busque el POU y, a continuación, haga doble clic en él.
- Haga clic con el botón secundario en la posición a la que desea asignar una variable y, a continuación, seleccioneNueva variable.
- EnNueva variable, en la páginaGeneral, escriba el nombre y seleccione el tipo de datos de la variable.CONSEJO: En un programa FBD, si la referencia de entrada, la referencia de salida o la variable no están conectadas con la instrucción con una línea, el tipo de datos de la variable se establece de forma predeterminada en BOOL. Si la referencia de entrada, la referencia de salida o la variable están conectadas con la instrucción con una línea, el tipo de datos de la variable se establece de forma predeterminada en el tipo de datos esperado.
- (opcional) Introduzca otros parámetros de variables según sea necesario.
- SeleccioneCrear.
Entregue su opinión