Parámetros de variables

Los parámetros de variables que se muestran en la cuadrícula de variables varían en función de:
Parámetros de variables
Parámetro
Descripción
Name
El nombre de la variable
Las convenciones de los nombres de las variables son las siguientes:
  • Comienzan con una letra o un carácter de subrayado.
  • No pueden terminar con un carácter de subrayado.
  • No pueden contener caracteres de subrayado consecutivos.
  • No contiene más de 40 caracteres.
  • Puede contener números, letras o caracteres de subrayado.
La convención de nombre se basan en las reglas IEC-61131 para identificadores.
Alias
Un nombre corto utilizado en los editores de lenguajes gráficos. Un nombre de alias no contiene más de 128 caracteres ASCII.
Data Type
El tipo de la variable
Los tipos compatibles son:
Para obtener información sobre los tipos de datos, consulte Descripción general de tipos de datos.
Dimension
El tamaño o el número de elementos de una matriz
Por ejemplo,
[1..3,1..10] representa una matriz bidimensional que contiene un total de 30 elementos.
El límite de tamaño máximo recomendado para una matriz multidimensional es [1..400,1..40].
Value
Cuando el controlador está sin conexión, muestra el último valor conocido de la variable en la memoria.
Cuando el controlador está en línea, muestra el valor activo de la variable en la memoria.
Los valores no están disponibles con controladores
Micro810
.
Utiliza la sintaxis correspondiente al
Tipo de datos
.
Initial Value
El valor de una variable cuando el controlador comienza la ejecución por primera vez. Por ejemplo, tras la descarga de un programa.
Si no se retiene el valor, el valor inicial es el valor de una variable después de un ciclo de desconexión y conexión del controlador.
El valor inicial puede ser el valor predeterminado o el valor que define el usuario al crear la variable.
Utiliza la sintaxis correspondiente al
Tipo de datos
.
Comment
Texto definido por el usuario
Un comentario no contiene más de 250 caracteres ASCII.
String Size
La longitud de una variable de cadena
Está disponible para el tipo de datos de cadena. El valor está comprendido entre 1 y 252.
External Access
Determina si se permite el intercambio de datos de la variable entre el controlador y
FactoryTalk Design Workbench
.
Las opciones son:
  • Sin acceso
  • Lectura/Escritura
  • Lectura
De forma predeterminada, se puede acceder a la mayoría de las variables globales utilizando direccionamiento simbólico a través de una red de protocolo industrial común, como por ejemplo una interfaz hombre-máquina que utilice EtherNet/IP, salvo que los derechos de acceso estén definidos en la cuadrícula de variables.
Direction
El rol de una variable es una variable de entrada, de salida o interna
Las opciones son:
  • Var
  • VarInput
  • VarOutput
Attribute
La propiedad de una variable, que indica su accesibilidad de lectura y escritura
Las opciones son:
  • Lectura
  • Lectura/Escritura
  • Escritura
Retained
Disponible para las variables definidas por el usuario.
Determina el valor que debe restaurarse en una variable tras un ciclo de desconexión y conexión.
  • Seleccione
    Retenido
    para retener el valor de la variable al apagar el controlador y, a continuación, restaurar el valor de la variable retenido después de encender el controlador.
  • Borre
    Retenido
    para restablecer el valor inicial de la variable tras la activación o desactivación del controlador.
El parámetro está disponible para los controladores
Micro810
, L20E y L70E. Los valores de la variable para otros controladores
Micro800
se retienen después de un ciclo de desconexión y conexión.
De forma predeterminada, al crear una variable:
  • La variable se establece como no retenida para los controladores L20E.
  • La variable se establece como retenida para los controladores L70E. Para los controladores L70E con módulos enchufables y de expansión, no se retienen las variables de E/S.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal