Actualización automática de referencias para variables locales

Cambiar el nombre de una variable local en el programa
Micro800
actualiza automáticamente las referencias a la variable local con el nuevo nombre. El nuevo nombre de variable debe ser único dentro del programa
Micro800
.
Los cambios automáticos de nombre se reflejan en las referencias a las variables locales en:
  • Unidades de organización del programa (POU) de diagrama de lógica de escalera
  • POU de diagrama de bloque de funciones
  • POU de texto estructurado
  • Bloques de funciones definidas por el usuario (UDFB) en POU
  • Funciones definidas por el usuario (UDF) en POU
  • Configuraciones del controlador
    • Mapeado Modbus (controladores L20E, L50E y L70E)
    • Mapeado MicroLogix (controladores L50E y L70E)
    • Mapeado DNP3 (controladores 2080-L70E-24QBBN y 2080-L70E-24QWBN)
    • Registro de datos (controladores L20E)
    • Receta (controladores L20E)
Después de cambiar el nombre de una variable local:
  • Las referencias a la variable se actualizan con el nuevo nombre.
  • Si la variable local se utiliza en una POU, un UDFB o una UDF protegido por contraseña que aún no se ha abierto, aparece un mensaje anunciando que está protegido por contraseña.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal