Abrir el selector de variables desde las páginas de configuración del controlador

Abra el selector de variables para desplazarse entre variables de diferentes ámbitos y asignar variables para las siguientes configuraciones de
Micro800
:
  • Mapeado Modbus
  • Mapeado MicroLogix
  • Mapeado DNP3
  • Registro de datos
  • Receta
De forma predeterminada, al abrir el selector de variables desde una página de configuración del controlador
Micro800
, se muestran las variables globales del proyecto.
Para abrir el selector de variables desde las páginas de configuración del controlador
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el nodo del controlador.
  2. En el árbol del controlador, seleccione una de las acciones siguientes:
    • Mapeado Modbus
    • Mapeado MicroLogix
    • Mapeado DNP3
    • Registro de datos
    • Receta
  3. (Opcional) Si seleccionó
    Registro de datos
    o
    Receta
    en el paso 2, agregue uno o más conjuntos de datos o recetas.
  4. En la página de configuración, realice una de las siguientes acciones:
    • En la fila vacía, haga doble clic en
      Seleccionar variable
      .
    • En la fila vacía, seleccione el botón Examinar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal