Crear un proyecto
Utilice la página
Bienvenido
o el menú Archivo
para crear un proyecto. Al crear un proyecto, se genera una estructura de directorios y el proyecto se guarda en la carpeta de Documentos.Las convenciones de nombre de un proyecto son las siguientes:
- El nombre del proyecto puede tener un máximo de 40 caracteres.
- El nombre del proyecto está restringido a caracteres alfanuméricos y caracteres de subrayado.
- El nombre del proyecto no puede terminar con un carácter de subrayado ni contener caracteres de subrayado consecutivos.
- Los nombres de proyecto no pueden ser palabras reservadas por Windows o Sistema operativo de disco, como "nul", "aux", "con", "com1" o "lpt1".
Requisitos previos
- Cierre todos los proyectos abiertos.
Para crear un proyecto
- Para abrirNuevo proyecto, realice una de las siguientes acciones:
- En la páginaBienvenido, seleccioneNuevo proyecto.
- En la barra de menús, seleccione .
- EnNuevo proyecto, escriba el nombre del proyecto y, a continuación, seleccioneCrear.CONSEJO: Dado queAgregar dispositivo al crearestá seleccionado de forma predeterminada, después de la creación de un proyecto se abreAgregar dispositivo. Si no desea agregar un dispositivo al crear el proyecto, desactive la opciónAgregar dispositivo al crear.
- (opcional) Agregue un dispositivo al proyecto:
- EnAgregar dispositivo, seleccione un controlador.
- (Opcional) EnSelección, escriba el nombre del dispositivo, seleccione la revisión del dispositivo, vea la información sobre el ciclo de vida del producto y, a continuación, seleccioneAgregar.
Entregue su opinión