Proyectos

Un proyecto
FactoryTalk Design Workbench
contiene distintos componentes que se utilizan para diseñar, configurar, programar, visualizar y mantener los dispositivos.
Un proyecto
FactoryTalk Design Workbench
contiene los siguientes elementos clave:
  • Programas de controlador con la lógica principal del proyecto, ejecutando un conjunto de instrucciones
  • Ajustes de configuración para controladores, unidades, E/S y ajustes específicos del proyecto
  • Variables tanto globales como locales
  • Tipos de datos definidos por el usuario, incluidas matrices, estructuras y palabras definidas
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal