Cerrar un proyecto

Cierre un proyecto cuando se hayan completado los cambios o para abrir otro proyecto.
Requisitos previos
  • Abra un proyecto con
    FactoryTalk Design Workbench
    .
Para cerrar un proyecto
  1. En la barra de menús, seleccione
    Archivo
    Cerrar proyecto
    .
  2. (Opcional) En
    Cambios no guardados
    , seleccione una de las siguientes opciones:
    • Guardar
      . Guarda los cambios y cierra el proyecto.
    • No
      . Descarta los cambios y cierra el proyecto.
    • Cancelar
      . Reabre el proyecto para realizar más cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal