Guardar una copia del proyecto actual
Utilice
Guardar como
para guardar una copia del proyecto actual con un nombre de proyecto diferente en la carpeta FTDW en Documentos.Para guardar una copia del proyecto actual
- En la barra de menús, seleccione .
- EnGuardar como, escriba el nombre del proyecto y, a continuación, seleccioneCrear.CONSEJO:Las convenciones de nombre son las siguientes:
- El nombre del proyecto puede tener un máximo de 40 caracteres.
- El nombre del proyecto está restringido a caracteres alfanuméricos y caracteres de subrayado.
- El nombre del proyecto no puede terminar con un carácter de subrayado ni contener caracteres de subrayado consecutivos.
- Los nombres de proyecto no pueden ser palabras reservadas por Windows o Sistema operativo de disco, como "nul", "aux", "con", "com1" o "lpt1".
Tras guardar una copia del proyecto actual, se cierra el proyecto original y se abre el nuevo proyecto.
Entregue su opinión