Trabajar en varias sesiones de FactoryTalk Design Workbench
Puede crear o abrir proyectos separados a la vez usando diferentes sesiones de
FactoryTalk Design Workbench
. Con varias sesiones abiertas, puede:- Abrir un proyecto existente y, a continuación, sin cerrar la sesión existente, iniciar otra sesión y usarla para crear un proyecto.
- Abrir dos proyectos distintos, cada uno en una sesión diferente.
- Crear dos proyectos, cada uno en una sesión diferente.
- Se conectan en diferentes sesiones a la vez con sus respectivos controladores.
IMPORTANTE:
- No se puede abrir el mismo proyecto en diferentes sesiones a la vez.
- No se admiten compilaciones simultáneas ni verificaciones de POU en variasFactoryTalk Design Workbenchsesiones. Finalice la compilación o la verificación en una sesión antes de comenzar en otra.
Entregue su opinión