Compilar un proyecto y ver los resultados

FactoryTalk Design Workbench
compila el proyecto completo antes que descargue el programa en el controlador
Micro800
. Después de la primera compilación,
FactoryTalk Design Workbench
decide si vuelve a compilar todo el proyecto, o bien solo los componentes modificados desde la última compilación antes de descargar.
Se recomienda compilar el proyecto manualmente antes de descargarlo para buscar y resolver los posibles errores.
Requisitos previos
  • Guarde el proyecto.
  • No hay ninguna operación de descarga en curso.
Para compilar un proyecto y ver los resultados
  1. Para compilar el proyecto, realice una de las siguientes acciones:
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en el nodo de controlador y, a continuación, seleccione
      Compilar
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione el nodo de controlador y, a continuación, en la barra de menús, seleccione
      Dispositivo
      Compilar
      .
    • En la página de configuración de la memoria del controlador, seleccione
      Compilar
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en una unidad de organización del programa individual y, a continuación, seleccione
      Verificar programa
      .
  2. En el panel
    Salida
    , en la página
    Registro
    , supervise el progreso de la compilación e identifique los errores de compilación. Si el proyecto tiene errores de compilación:
    1. En el panel
      Salida
      , en la página de
      Lista de errores
      , vea y resuelva los errores de compilación.
    2. Borre los errores de compilación realizando una de las siguientes acciones y, a continuación, vuelva a realizar la compilación:
      • En el
        Organizador de proyectos
        , haga clic con el botón secundario en el nodo de controlador y, a continuación, seleccione
        Limpiar
        .
      • En la barra de menús, seleccione
        Dispositivo
        Limpiar
        .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal