Importar y exportar proyectos

Exporte un proyecto de
FactoryTalk Design Workbench
que contenga uno o más dispositivos. Una vez exportado, el proyecto se puede importar a
FactoryTalk Design Workbench
cuando el controlador está fuera de línea.
De forma predeterminada, el proyecto se exporta a la carpeta Descargas con el nombre
<project-name>.ftdwa
.
Un proyecto exportado mantiene la estructura general del proyecto y puede incluir las opciones de configuración del proyecto y los elementos del programa siguientes:
  • Opciones de configuración
    • Configuración del controlador
    • Configuración de dispositivo de Clase 1
    • Configuraciones del módulo de E/S
    • Interrupciones
  • Elementos del programa
    • Programas
    • Bloques de funciones
    • Variables globales
    • Variables locales
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal