Importar un proyecto

Utilice la página
Bienvenido
o el menú
Archivo
para importar un proyecto a
FactoryTalk Design Workbench
.
  • No puede importar un proyecto creado en una versión posterior de
    FactoryTalk Design Workbench
    a una versión anterior.
  • Puede importar un proyecto con los siguientes tipos de controlador desde
    Connected Components Workbench
    versión 22.00 o 23.00 a
    FactoryTalk Design Workbench
    :
    Controladores compatibles con la importación de proyectos heredados
    Tipo de controlador
    Revisión admitida
    Micro810
    R7.00
    L20E
    R23.00
    L50E
    R22.00 o posterior
    L70E
    R22.00 o posterior
  • No se puede importar a
    Connected Components Workbench
    un proyecto creado en
    FactoryTalk Design Workbench
    .
  • El formato del archivo de importación es CCWARC para proyectos
    Connected Components Workbench
    o FTDWA para proyectos
    FactoryTalk Design Workbench
    .
Requisitos previos
  • Cierre todos los proyectos abiertos.
  • El controlador está sin conexión.
Para importar un proyecto
  1. Para abrir
    Importar proyecto
    , realice una de las siguientes acciones:
    • En la página
      Bienvenido
      , seleccione
      Importar proyecto
      .
    • En el menú
      Archivo
      , seleccione
      Importar proyecto
      .
  2. En
    Importar proyecto
    , seleccione
    Examinar
    .
  3. En
    Abrir
    , busque y seleccione el archivo y, a continuación, seleccione
    Abrir
    .
  4. En
    Importar proyecto
    , seleccione 
    Importar
    .
    Los nombres de proyecto duplicados se anexan con un número para evitar sobrescribir los archivos de proyecto existentes.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal