Compatibilidad de dispositivos y proyectos
FactoryTalk Design Workbench
admite dispositivos de diferentes versiones. Si va a utilizar proyectos o dispositivos de diferentes versiones, debe tener en cuenta la compatibilidad entre ellas.Versión de FactoryTalk Design Workbench | Revisión del firmware de Micro800 |
|---|---|
1.00 |
|
Versión del proyecto del controlador | Revisión del firmware del controlador | ||
|---|---|---|---|
Crear | R23.00 o R22.00 para los controladores L20E, L50E y L70E | El proyecto se puede descargar en | R23.00 o R22.00 para los controladores L20E, L50E y L70E |
R7.00 para controladores Micro810 | R7.00 para controladores Micro810 | ||
Importar | R23.00 o R22.00 para los controladores L20E, L50E y L70E | El proyecto se puede descargar en | R23.00 o R22.00 para los controladores L20E, L50E y L70E |
R7.00 para controladores Micro810 | R7.00 para controladores Micro810 | ||
Cargar o detectar | R23.00 o R22.00 para los controladores L20E, L50E y L70E | El proyecto se puede descargar en | R23.00 o R22.00 para los controladores L20E, L50E y L70E |
R7.00 para controladores Micro810 | R7.00 para controladores Micro810 |
Entregue su opinión