Agregar variables a una receta
Los archivos de receta guardan listas personalizadas de datos asociados a una receta. Tenga en cuenta los siguientes requisitos cuando agregue variables a una receta:
- Las variables de receta pueden ser de tipos de datos simples.
- Las variables de recetas pueden contener elementos de matriz con tipos de datos simples y con hasta tres dimensiones.
- Las variables de receta deben ser de lectura/escritura.
- Una receta admite hasta cuatro variables de cadena.
- Una variable de cadena puede tener un máximo de 252 caracteres.
Requisitos previos
- El proyecto está sin conexión.
Para agregar variables a una receta
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
- En el árbol delcontrolador, seleccioneReceta.
- En la listaRecetade la página de configuraciónReceta, seleccione la receta agregada a la que desea agregar variables.
- Haga doble clic enSeleccionar variableso seleccione el
para abrir el selector de variables. - En el selector de variables, seleccione la variable y, a continuación, seleccioneSeleccionar.CONSEJO: Para cambiar el orden de las variables de la receta agregada, arrastre los encabezados de fila de las variables al lugar deseado.
Entregue su opinión