Agregar un conjunto de datos
Los conjuntos de datos son componentes de un registro de datos. Un registro de datos registra los valores de datos de un conjunto definido de variables en el proyecto de un controlador.
Requisitos previos
- El proyecto está sin conexión.
Para agregar un conjunto de datos
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
- En el árbol delcontrolador, seleccioneRegistro de datos.
- En la página de configuraciónRegistro de datos, seleccione la casilla junto al conjunto de datos que desea agregar.
Entregue su opinión