Descripción general del registro de datos
El registro de datos registra valores los de datos de un conjunto definido de variables en el proyecto de un controlador. Los valores de variable se pueden registrar en la tarjeta de memoria durante el tiempo de ejecución en función de la configuración del programa.
Se pueden escribir hasta 50 carpetas de grupo en el registro de datos cada día. Cada carpeta de grupo puede contener hasta 50 archivos, con un tamaño de entre 4 y 8 kilobytes.
Si se crean proyectos con el mismo nombre de controlador pero un conjunto de datos o variables de conjunto de datos diferentes, cargar los archivos de registro en el nuevo proyecto puede que los archivos se mezclen con los nuevos archivos de registro. Para evitarlo, considere hacer las siguientes acciones:
- Antes de crear el proyecto, obtenga los archivos de registro.
- En el nuevo proyecto, elimine los archivos de registro antiguos, descargue el nuevo conjunto de datos y variables, y, a continuación, obtenga los archivos de registro.
- En elorganizador de proyectos, cree un nombre exclusivo para el controlador, dado que el nombre del controlador determina la carpeta de destino en la tarjeta de memoria SD.
Para obtener más información sobre el registro de datos, consulte el Manual de usuario de controladores programables Micro820 (publicación 2080-UM005).
Entregue su opinión