Administrar registros de datos

Use el
<controller-name>: página Administrar registro de datos
para realizar las siguientes acciones:
  • Obtiene registros de datos de un intervalo de tiempo especificado cuando se detecta la tarjeta de memoria.
  • Obtiene registros de datos durante un intervalo de tiempo especificado desde el equipo cuando el controlador esté fuera de línea.
  • Elimine registros de datos de un intervalo de tiempo especificado desde la tarjeta de memoria.
  • Exporta los registros de datos a un archivo XLSX o ZIP a su equipo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal