Exportar archivos de registro de datos del controlador a la unidad local
Use el botón
Administrar registros de datos
en Página de configuración de registros de datos para exportar archivos del registro de datos de los controladores a la unidad local. Exporta los archivos de registro de datos para guardar copias de seguridad en el caso de una pérdida de datos inesperados o para liberar espacio en la tarjeta de memoria SD.De forma predeterminada, los archivos de registro de datos se exportan a la carpeta Descargas con el siguiente nombre de archivo:
- DataLog_<yyyymmdd>_<hhmmss>.m8a
- DataLog_<yyyymmdd>_<hhmmss>.xlsx
Para exportar archivos de registro de datos del controlador a la unidad local
- Para exportar el archivo de registro de datos, realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione
para exportar un archivo XLSX. - Seleccione
para exportar un archivo M8A.Utilice la página Configuración del menúArchivopara especificar si desea reservar la estructura de carpetas de los archivos de registro de datos o exportar todos los registros de datos a un archivo TXT.
- (Opcional) EnExportar, seleccione la ruta de exportación e introduzca el nombre del archivo según sea necesario.
- SeleccioneGuardar.
Entregue su opinión