Obtener registros de datos

Use el botón de actualización en el
<controller-name>: página Administrar registros de datos
para realizar las siguientes acciones:
  • Obtener los registros de datos de un intervalo de tiempo especificado desde la tarjeta de memoria.
  • Obtiene registros de datos durante un intervalo de tiempo especificado desde el equipo cuando el controlador esté fuera de línea.
CONSEJO:
  • Si obtiene archivos de registro de datos cuando el controlador está en modo
    Ejecución
    , el rendimiento de la búsqueda podría verse afectado y tardará en completarse más de lo esperado.
  • El comportamiento de obtención solo se aplica a los archivos de registro de datos. El archivo de encabezado se regenera en función de la configuración del conjunto de datos.
Requisitos previos
  • El controlador está en línea.
Para obtener registros de datos
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , seleccione
    Registro de datos
    .
  3. En la página de configuración
    Registro de datos
    , seleccione
    Administrar registros de datos
    .
  4. En el
    <controller-name>: página Administrar registros de datos
    , seleccione el botón Actualizar para obtener el registro de datos.
  5. Seleccione el rango de fechas para exportar registros de datos desde el controlador.
  6. (Opcional) Cuando existan registros de datos de un período determinado en el proyecto actual, seleccione:
    • No, saltar
      para omitir la captura de los registros de datos del período y utilizar los registros de datos en el proyecto actual.
    • Sí, sobrescribir
      para capturar los registros de datos para sobrescribir los registros de datos existentes para el período en la tarjeta de memoria o en el equipo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal