Página de configuración de registros de datos
La página de configuración
Registro de datos
está disponible para los siguientes controladores:- L20E
- L50E
- L70E
Un registro de datos admite hasta 10 conjuntos de datos, y cada conjunto de datos admite hasta 128 variables. Utilice la página de configuración
Registro de datos
para:- Agregar conjuntos de datos a la configuración del controlador.
- Retirar conjuntos de datos de la configuración del controlador.
- Importar o exportar conjuntos de datos desde un archivo M8A.
- Abrir el selector de variables para agregar variables a un conjunto de datos.
- Mover las variables de un conjunto de datos hacia arriba y hacia abajo en la lista de variables.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Lista de conjuntos de datos | Enumera los conjuntos de datos del proyecto. Los nombres de conjunto de datos son de solo lectura. Active o desactive la casilla de verificación DEST<x> para agregar el conjunto de datos al proyecto o para eliminarlo. |
Importar | Abre el Registro de importación de datos para importar conjuntos de datos de un archivo M8A. Importar está disponible cuando el controlador está sin conexión. |
Exportar | Abre el Registro de exportación de datos para exportar conjuntos de datos a un archivo M8A. Exportar está disponible cuando se cumplen las siguientes condiciones:
|
Detalles del registro de datos | Especifica la siguiente información del conjunto de datos:
El cuadro de diálogo está disponible seleccionando el al lado de un conjunto de datos seleccionado. |
Administrar registros de datos | Abre el <controller-name>: página Administrar registro de datos para realizar las siguientes acciones:
|
Entregue su opinión
al lado de un conjunto de datos seleccionado.