Eliminar archivos de registro de datos
Use el botón
Eliminar registros de datos
en <controller-name>: la página Administrar registros de datos
para eliminar entradas del registro de datos.
CONSEJO:
Si obtiene el registro de datos cuando el programa está en modo
Ejecución
, el rendimiento podría verse afectado y tardará más de lo esperado.Si se crean proyectos con el mismo nombre de controlador pero un conjunto de datos o variables diferentes, al intentar obtener los archivos de registro en el nuevo proyecto puede que los archivos se mezclen con los nuevos archivos de registro. Para evitarlo, considere hacer las siguientes acciones:
- Antes de crear un proyecto, obtenga los archivos de registro de datos.
- En el nuevo proyecto, elimine los archivos de registro antiguos, descargue el nuevo conjunto de datos y variables, y, a continuación, obtenga los archivos de registro.En elOrganizador de proyectos, cree un nombre exclusivo para el controlador, dado que el nombre del controlador determina la carpeta de destino en la tarjeta de memoria SD.
Requisitos previos
- El controlador está en línea.
Para eliminar archivos de registro de datos
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
- En el árbol delcontrolador, seleccioneRegistro de datos.
- En la página de configuraciónRegistro de datos, seleccioneAdministrar registros de datos.
- En el<controller-name>: página Administrar registros de datos, seleccione el intervalo de fechas para eliminar los archivos de registro de datos.
- Seleccione el
. - EnEliminar registros de datos, seleccione una de las siguientes opciones y, a continuación, seleccioneAceptar.
- Proyecto actual
- Proyecto actual y tarjeta de memoria
Entregue su opinión