Exportar un registro de datos

De forma predeterminada, al exportar un registro de datos, todos los conjuntos de datos incluidos en el registro de datos se exportan a la carpeta Descargas con el nombre de archivo
<project-name>_<controller-name>_data_log.m8a
. Cuando exista un archivo con el mismo nombre, se añadirá un número al archivo exportado.
Requisitos previos
  • El registro de datos contiene uno o más conjuntos de datos.
Para exportar un registro de datos
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , seleccione
    Registro de datos
    .
  3. En la página de configuración
    Registro de datos
    , seleccione
    Exportar
    .
  4. (Opcional) En
    Exportar configuraciones de registro de datos
    , seleccione la ruta de exportación e introduzca el nombre del archivo según sea necesario.
  5. Seleccione
    Guardar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal