Agregar detalles del conjunto de datos

Los detalles del conjunto de datos son configuraciones opcionales para un conjunto de datos. Utilice el cuadro de diálogo
Detalles del conjunto de datos
para las siguientes acciones:
  • Cambie el carácter que separa las celdas en un archivo de conjunto de datos. El separador predeterminado es la coma (,).
  • Agregue descripciones a un conjunto de datos. Puede introducir hasta 100 caracteres.
Requisitos previos
Para agregar los detalles del conjunto de datos
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , seleccione
    Registro de datos
    .
  3. En la página de configuración
    Registros de datos
    , en la lista
    Registros de datos
    seleccione el icono de Ajustes junto al conjunto de datos.
  4. En
    Detalles del conjunto de datos
    , seleccione el separador e introduzca la descripción del conjunto de datos.
  5. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal