Eliminar un conjunto de datos
Los conjuntos de datos son componentes de un registro de datos. Un registro de datos registra los valores de datos de un conjunto definido de variables en el proyecto de un controlador.
Requisitos previos
- El proyecto está sin conexión.
Para eliminar un conjunto de datos
- En el árbol delcontrolador, seleccioneRegistro de datos.
- En la página de configuración deRegistros de datos, en la lista de registro de datos, desactive la casilla de verificaciónDSET<x>.
- EnEliminar variables, seleccioneEliminar.
Entregue su opinión