Sustituir una variable asignada actualmente

Utilice el selector de variables para sustituir la variable asignada actualmente al elemento de unidad de organización del programa (POU) con una variable diferente.
Requisitos previos
Para sustituir una variable asignada actualmente
  1. En el editor de lenguaje, haga clic con el botón secundario en la variable y, a continuación, seleccione
    Seleccionar variable
    .
  2. En el selector de variables, realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccione otra variable y, a continuación, seleccione
      Seleccionar
      .
    • Haga doble clic en otra variable.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal