Agregar un módulo enchufable
Siga estos pasos para introducir una descripción para el controlador y agregar dos módulos enchufables.
Para agregar un módulo enchufable
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo del controlador.
- Escriba una descripción para el controlador.
- En el árbol delcontrolador, seleccioneGeneral.
- En la página de configuraciónGeneral, enDescripción, escribaTraffic Light.
- Agregue dos módulos enchufables al controlador.
- En elOrganizador de proyectos, expandaConfiguraciones de E/S.
- Haga clic con el botón secundario enMódulo enchufabley, a continuación, seleccioneNuevo módulo.
- EnAgregar módulo, seleccione2080-MEMBAK-RTC2y, a continuación, seleccioneAgregar.
- EnDefinición de los dispositivos, seleccioneAceptar.
- Repita los pasos de la a a la d para agregar el módulo enchufable 2080-IF4 al controlador.
- Para guardar el proyecto, realice una de las siguientes acciones:
- En la barra de menús, seleccione el
. - En el menúArchivo, seleccioneGuardar.
Entregue su opinión