Agregar un retardo y dos bobinas a la primera línea de la lógica de escalera

Utilice los pasos para agregar un retardo de cinco segundos y dos elementos de bobina para apagar la luz verde de los semáforos este-oeste y encender la luz amarilla de los semáforos este-oeste.
Para agregar un retardo y dos bobinas a la primera línea de la lógica de escalera
  1. En la
    Caja de herramientas
    , busque y arrastre
    TON
    al lado derecho de los XIC
    N_CAR_SENSOR
    y
    S_CAR_SENSOR
    .
  2. Abrir el selector de variables del editor de lenguajes, seleccione
    TON_1
    y, a continuación, elija
    Seleccionar
    .
  3. En el cuadro situado junto a
    PT
    , introduzca
    T#5s
    para una constante de tiempo de 5 segundos y, a continuación, seleccione
    Intro
    .
  4. En el panel
    Propiedades
    , compruebe que la opción
    EN/ENO
    de TON esté desactivada.
    La línea tiene un aspecto similar a la siguiente imagen:
    Resultados después de agregar un TON
  5. Cree un OTU y OTL en paralelo para apagar la luz verde del semáforo este-oeste y encender la luz amarilla del semáforo este-oeste.
    1. En la
      Caja de herramientas
      , arrastre
      OTU
      a la derecha del TON y, a continuación, asigne la variable
      EW_GREEN_LIGHTS
      a la OTU.
    2. En la
      Caja de herramientas
      , arrastre el botón Bifurcación a la izquierda de la OTU para agregar una bifurcación.
    3. Arrastre el carril derecho de la bifurcación hacia el lado derecho de la OTU para incluirla en la bifurcación.
      Arrastrar la línea de bifurcación
    4. En la
      Caja de herramientas
      , arrastre OTL a la bifurcación inferior y asigne la variable
      EW_YELLOW_LIGHTS
      al OTL.
La línea tiene un aspecto similar a la siguiente imagen:
Semáforo: la primera línea
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal