Imagen de varios estados

Imagen de varios estados

En función del valor del estado actual, muestra una imagen específica.
BrowseName
MultiStateImage
SuperType
Imagen(Image)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Valor de estado
StateValue
Valor del estado actual.
Estados
States
Lista de estados, cada uno de ellos asociado a una imagen específica.
Ruta de acceso
Path
(Heredado de imagen)
Color dinámico
DynamicColor
(Heredado de imagen)
Modo de relleno
FillMode
(Heredado de imagen)
Visible con clic
HitTestVisible
(Heredado de imagen)
Margen izquierdo de la imagen
ImageLeftMargin
(Heredado de imagen)
Margen superior de la imagen
ImageTopMargin
(Heredado de imagen)
Margen derecho de la imagen
ImageRightMargin
(Heredado de imagen)
Margen inferior de la imagen
ImageBottomMargin
(Heredado de imagen)
Parpadeo
Blink
(Heredado de imagen)
Modo de coloración
ColorizationMode
(Heredado de imagen)
Elemento que mover
MoveTarget
(Heredado del contenedor)
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal