Crear un widget para administrar los usuarios existentes
Este widget muestra a los usuarios existentes y le permite administrarlos.
- Cree un panel para administrar las cuentas de usuario (EditUserWidget):
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaUIy seleccione .
- Pase el cursor por encima del panel, seleccioney escribaEditUserWidget.
- Haga clic con el botón derecho enEditUserWidgety seleccione .
- Establezca un vínculo dinámico entre la propiedadModelodel cuadro de lista .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree el panel UserDetails:
- Haga clic con el botón derecho enEditUserWidgety seleccione .
- Pase el cursor por encima del panel, seleccioney escribaUserDetails.
- Agregue tres etiquetas. Para ello, haga clic con el botón derecho enUserDetailsy seleccione .
- Para cambiar el nombre de las etiquetas, pase el cursor por encima de cada etiqueta, seleccioney escriba:
- NameLabel
- PasswordLabel
- LocaleLabel
- SeleccionePasswordLabely, enPropiedades, establezcaTextoenPassword.
- SeleccioneLocaleLabely, enPropiedades, establezcaTextoenLocale.
- Haga clic con el botón derecho enUserDetailsy seleccione .
- Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccioney escribaPasswordBox.
- EnPropiedades, establezcaTipo de contenidoenPasswordpara ocultar el texto en el cuadro de texto.
- Haga clic con el botón derecho enUserDetailsy seleccione .
- Pase el cursor por encima del cuadro combinado, seleccioney escribaLocaleCombo.
- Agregue dos botones. Para ello, haga clic con el botón derecho enUserDetailsy seleccione .
- Para cambiar el nombre de los botones, pase el cursor por encima de cada botón, seleccioney escriba:
- CreateButton
- RemoveButton
- SeleccioneCreateButtony, enPropiedades, establezcaTextoenCreate User.
- SeleccioneQuitary, enPropiedades, establezcaTextoenRemove User.
- Agregue un nodo de alias al panelUserDetails.
- EnVista del proyecto, seleccioneUserDetails.
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney seleccioneAlias.
- Cree un vínculo dinámico entreAliasy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree un vínculo dinámico entreTipoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Configure los ajustes de MainWindow.
- En el panelVista del proyectohaga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Cree un vínculo dinámico entrePanely .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Organice los elementos de la interfaz.

Entregue su opinión