Desarrollar una interfaz de administración de usuarios

Desarrolle desde cero una solución de administración de usuarios multilingüe.
CONSEJO: En lugar de crear la interfaz de administración de usuarios desde cero, puede usar los widgets predefinidos. Para obtener más información, en la barra de herramientas, seleccione
Bibliotecas de plantillas
y busque
User Editor
La interfaz de administración de usuarios le permite:
  • Crear cuentas de usuario
  • Quitar cuentas de usuario
  • Cambiar la contraseña y la ubicación de las cuentas de usuario
Ejemplo de aplicación
CONSEJO:
Puede descargar un proyecto de ejemplo desde:
UserManagementInterface.zip
Requisitos previos
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal