Asignar un usuario a un grupo

Utilice el panel de control
Administrar usuarios y grupos
para asignar usuarios a grupos con el fin de crear una jerarquía de derechos y privilegios.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir página de panel
    y, a continuación, en la página
    Panel de control
    , seleccione
    Administrar usuarios y grupos
    .
  2. En el editor, active la casilla de verificación de uno o más usuarios, seleccione
    Asignar usuarios a grupos
    , active la casilla de verificación de uno o más grupos y seleccione
    Aplicar
    Group assigned
    aparece junto a un usuario que ya está asignado al grupo.
  3. Seleccione
    Salir
    .
  4. Seleccione
    Guardar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal