Cuadro de diálogo

Ventana que se puede hacer modal, es decir, no permitir la interacción con otros elementos de la interfaz.
BrowseName
Dialog
SuperType
Contenedor(Container)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Ventana de diálogo modal
Modal
Habilitar/deshabilitar el comportamiento como ventana modal.
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
Alineación del objeto en el eje horizontal. A la izquierda = El lado izquierdo está ubicado en el lado izquierdo del contenedor, excepto el margen izquierdo; A la derecha = el lado derecho se coloca en el lado derecho del contenedor, excepto el margen derecho; Al centro = el centro del objeto se coloca en el centro del contenedor, excepto los márgenes izquierdo o derecho; Estirar = El ancho del objeto es igual al ancho de contenedor, excepto los márgenes izquierdos o derecho.
Alineación vertical
VerticalAlignment
Alineación del objeto en el eje vertical. Superior = el lado superior está ubicado en la parte superior del contenedor, excepto el margen superior; Inferior = el lado inferior se coloca en la parte inferior del contenedor, excepto el margen inferior; Centro = el centro del objeto se coloca en el centro del contenedor, excepto los márgenes superiores o inferiores; Estirar = la altura del objeto es igual a la altura del contenedor, excepto los márgenes superiores o inferiores.
Elemento que mover
MoveTarget
(Heredado del contenedor)
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)

Métodos

Cerrar
BrowseName
Close
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.