Crear un informe
Para crear un informe, agregue el informe a la
Vista del proyecto
.Configure y añada componentes para cambiar el aspecto del informe.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enInformesy, a continuación, seleccione .Informes#aparece en laVista del proyecto.
- En laVista del proyectodespués del informe o enPropiedadesdespués delNombre, seleccionepara introducir un nombre significativo para el informe.CONSEJO: Para cambiar el formato de todas las páginas del informe, con el objeto del informe seleccionado en laVista del proyecto, edite las variables enPropiedades. Las propiedades globales afectan a todas las páginas de la salida de PDF.
- En laVista del proyecto, expanda el informe.
- Seleccione el objetoEncabezadoy edite los valores enPropiedadespara cambiar el aspecto del encabezado.
- Agregue secciones de panel al informe:
- En laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enSeccionesy seleccione .
- SeleccioneSecciónDelPanel#y edite los valores dePropiedadespara cambiar el aspecto de la sección del panel.
- Agregue una sección de cuadrícula de datos:
- En laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en el objetoSeccionesy seleccione .
- SeleccioneSecciónDeCuadrículaDeDatos#y edite los valores dePropiedadespara cambiar el aspecto de la sección de cuadrícula de datos.
- Para agregar un salto de página, en laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en el objetoSeccionesy seleccione .
- Seleccione el objetoPie de páginay edite los valores dePropiedadespara cambiar el aspecto del pie de página.CONSEJO: Para diseñar la interfaz de usuario del encabezado, la sección del panel, la sección de la cuadrícula de datos o el pie de página, expanda el informe enVista del proyectoy, a continuación, haga doble clic en el objeto para editarlo en el editor del objeto.
Entregue su opinión