Alarma de frecuencia de cambio no exclusiva
Monitoriza la frecuencia de cambio del valor de una variable en un tiempo establecido. Se activa cuando la frecuencia de cambio del valor de la variable monitorizada alcanza uno o más límites establecidos. Cuando se alcanzan varios límites de interés consecutivamente, la alarma indica que se alcanzaron todos los límites.
- BrowseName
- NonExclusiveRateOfChangeAlarmController
- SuperType
- Alarma de límite no exclusiva(NonExclusiveLimitAlarmController)
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Tiempo de sondeo | PollingTime | Intervalo de referencia para monitorizar la frecuencia de cambio del valor de la variable. | |
Eventos
NonExclusiveRateOfChangeAlarmType
- BrowseName
Entregue su opinión