Ver tipos de instancias
Consulte instancias de un tipo, como una ventana, para ver todas las instancias del modelo de información donde está presente el tipo.
- EnVista del proyecto, desplácese hasta el tipo y haga clic con el botón derecho del mouse en él y, a continuación, seleccioneMostrar instancias.
- EnInstancias de (nombre), seleccione una instancia del tipo y seleccioneIr a...
FactoryTalk Optix Studio
se desplaza a la instancia del tipo. Los objetos a los que se hace referencia en un NetLogic no se muestran.Entregue su opinión