Cambiar propiedades de usuario

Configure las propiedades de un usuario para modificar el dominio, la contraseña, la ubicación y el idioma del usuario en cuestión.
  1. En
    Vista del proyecto
    , expanda
    Seguridad
    .
  2. Expanda
    Usuarios
    .
  3. Seleccione un usuario.
  4. En
    Propiedades
    , cambie:
    • Nombre
      . Nombre del usuario.
    • Contraseña
      . Contraseña que el usuario debe proporcionar para iniciar sesión en la aplicación.
    • LocaleIds
      . Ubicación del usuario. El valor predeterminado es en-US.
    • Idiomas
      . Idioma configurado del usuario. El idioma predeterminado es el idioma predeterminado de la ubicación del usuario. 
    • Sistema de medición
      . Sistema de medición utilizado para mostrar los datos al usuario:
      • Sistema internacional de unidades
      • Sistema de unidades de medida de Estados Unidos
      • Sistema de unidades imperiales
    • Dominio
      . Identifica la cuenta de usuario local de
      Windows®
      de una cuenta de usuario vinculada a un dominio.
  5. Seleccione
    Guardar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal